This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3305:VIH/VIL 至 OE 引脚或所有 IO 端口

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1041722/sn74cb3q3305-vih-vil-to-oe-pin-or-all-io-ports

器件型号:SN74CB3Q3305

大家好、

我的客户对数据表有疑问。

VIH 和 VIL 是否适用于 OE 引脚和所有 IO 端口? 还是仅适用于 OE 引脚? 谢谢!

Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    VIH/VIL 电平仅与 OE 引脚(逻辑引脚)有关。 I/O 引脚(1A、2A、1B、2B)可通过3.3V VCC 传递0V 至5V 之间的任何信号、通过2.5V VCC 传递0V 至3.3V 之间的任何信号。

    谢谢!

    Bryan