This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:有关 SN74CBTLV3257开关的问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TMUX1574, TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1041251/sn74cbtlv3257-question-about-sn74cbtlv3257-switch

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件: TMUX1574TMUX1575

你(们)好

我对 SN74CBTLV3257开关有疑问  

询问每个接口1A、1B1和1B2可支持多大的速度? 10m、50m 或100m?

如果我们使用50m CLK 连接、是否会有问题?

谢谢!

瓦德耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    SN74CBTLV3257上的带宽被列为200MHz。 有趣的是、其中一些较旧的器件的带宽不在数据表中、而是在产品页面上。 该带宽为每通道、因此50MHz 时钟连接应该正常。

    我还将介绍 TMUX1575和 TMUX1574、它们是配置相同的较新器件。 TMUX1574是一种直接替代器件、而 TMUX1575与1574类似、但略小、且与1.2V 逻辑兼容。 两种器件都可以轻松支持时钟速度(BW ~2GHz)

    谢谢、
    Rami