This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPC507:进入 MPC507AU 输入的泄漏电流

Guru**** 2477035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1135690/mpc507-leakage-current-into-mpc507au-inputs

器件型号:MPC507

我们在条件下使用器件型号 MPC507AU、差分输入每个通过13.62K 连接到10Vdc、输出连接到高输入阻抗差分运算放大器、并看到超过的进入多路复用器通道 A 和 B 输入的输入泄漏电流 针对 ID (ON)和 ID (OFF)的额定数据表参数、未施加过压。 您能帮助解决此问题吗?  多路复用器上是否存在泄漏电流超过额定泄漏电流的模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Domenic、

    您能否分享有关您使用的实际值和设置的更多详细信息? 通常、在寻找精度更高的应用时、布局发挥着重要作用。 电路板上是否实施了路由保护? 以下是有关此主题的良好应用手册:  

    多路复用器应用中的保护

    谢谢、
    Rami