This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6112:TMUX6112RTER

Guru**** 2526950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6112, TMUX6121, TMUX6212, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1135629/tmux6112-tmux6112rter

器件型号:TMUX6112
主题中讨论的其他器件: TMUX6121TMUX6212OPA1622

您好!

对于音频应用、我正在寻找一个工作电压为+/- 5V 的四路模拟开关、在 该开关的导通电阻并不重要的情况下、它会馈送到相加运算放大器中。 但是、我需要100dB 的串扰隔离。 这是好的部分吗?  TMUX6112TM 我还看到您对我感兴趣的 WQFN 有很好的库存。

谢谢、

Divakar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Divar、

    对于音频频率下的串扰、该器件似乎非常适合。 但是、与模拟开关相比、音频应用通常需要更高的电流。 TMUX6112上的+/-25mA 推荐通道电流是否适合您?  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    谢谢、我没有注意到这一点。 是的、对于我要做的事情来说、这有点高。 是否有其他器件? 我更喜欢封装和引脚排列方式。  

    应用是启用/禁用从 DAC 到求和放大器的4个音频通道。

    谢谢、

    Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、

    我误解了你的问题。 我不需要通过 IC 的高电流、因为我不驱动扬声器或手机、而是驱动输入阻抗为10K 左右的加法放大器。 我认为您是指电源电流、我认为它的单位是 uA、这正是我所期望的。 我想我在这里可以。  

    Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divakar、

    哦、我看到、是的、如果您从 DAC 中走、较低的电流是可以的、那么我认为该器件应该非常适合! 串扰应符合您所需的高达几 MHz 的规格。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    在这方面、我还需要具有相同功能的双通道器件、因此我是否可以考虑 TMUX6121? 如果我对音频驱动程序有其他疑问、我可以继续操作还是打开一个新驱动程序?

    Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divakar、

    是的、TMUX6121将是 TMUX6212的双通道版本。  
    如果问题特定于选择同一个器件、则应该将其保持在同一个线程上并继续对话。 如果您认为需要进行新的独立对话、请随时开始新对话。 无论哪种方式都很好、我会非常乐意为您提供支持!

    谢谢
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    让我们关闭这个。 我想从 OPA1622或等效器件开始