This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:TMUX1208PWR 的未使用引脚

Guru**** 2476965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1135665/tmux1208-unused-pins-of-tmux1208pwr

器件型号:TMUX1208

尊敬的团队:

我在 其中一个应用中使用 TMUX1208PWR。

我仅使用输入 S1和 S2。

其他输入引脚保持悬空。 我是否可以知道这是正常的、或者我是否需要将未使用的输入连接到 GND?

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    如果您使用的是高速应用、则建议将其通过50欧姆接地。 否则、浮动是正常的。
    请参阅:  

    (5)[常见问题解答]如何处理未使用的引脚和外露散热焊盘? -开关和多路复用器论坛-开关和多路复用器- TI E2E 支持论坛

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    谢谢你。

    我的运行频率低于50kHz。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这绝对足够慢、可以保持悬空、并且不会出现串扰问题。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以知道在什么频率下会出现串扰。

    用于计算频率的任何经验法则、我需要考虑 XTALK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    串扰已在1MHz 和10MHz 的数据表中进行了规范。 当您考虑 XTALK 时、仅取决于您的系统、您应该始终有一些注意事项。 对于您选择的器件、由于串扰是频率较低的器件、因此串扰不是最充分的规格。 对于带宽更高的器件、我们通常具有频率与 XTALK 关系图。  
    话虽如此、您在路由时也会考虑 XTALK。 您可以在网上找到一些 XTALK 计算器、这些计算器可能对此有所帮助。

    谢谢、
    Rami