This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCU 应用中的 Psil 建议

Guru**** 2475945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1136397/psil-proposal-in-vcu-application

尊敬的 PSIL 团队:

我的客户正在设计一个新的 VCU 平台、该平台需要检测不同的故障信号、包括:OCP、OTP、接地短路、12V 电池短路、12V 电池开路和接地开路。

我知道我们有很多不同类别的负载开关功能、或者高侧/低侧开关可以验证这些功能。 您是否愿意帮助我筛选这些器件型号、以便我为客户提供一个简短的建议?

非常感谢!