This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:RGMII 开关功能

Guru**** 2613935 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1020384/ts3l501e-rgmii-switch-function

器件型号:TS3L501E

大家好、

我的客户想知道 TS3L501E 是否支持 RGMII 开关功能。

请告诉我、谢谢!

Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    使用什么版本的 RGMII 以及使用什么频率、因为有多个版本的 RGMII、我希望确保我正在查看与客户相同的 RGMII 标准。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    我看到您单击了"Resolved (已解决)"-我不确定您是否不再遇到此问题、但如果您遇到此问题。

    TSL501E 可处理属于以下类别的任何协议:

    电压电源- VDD = 3V 至3.6V

    流经开关的最大电流-最大值=+/- 128mA

    信号电平-器件可以将信号0V 传递到 VDD、并且在没有 ESD 二极管连接到 VDD 的情况下、最大绝对值范围内的过压事件不会导致反向供电。

    带宽-每个差分通道的典型带宽为600MHz -在8个通道中、该器件可支持高达1000Mbps 的 BASE1000-T。 有4个差分数据通道-这意味着每个数据通道都是 appx。 我们将保持250Mbps、当转换为器件带宽(将数据速率乘以1.5 - 3)时、您可以看到每个通道将需要375MHz 至750MHz 的带宽、因为该器件通常每通道具有600MHz 的带宽、因此该器件可支持1000Mbps。  

    要检查带宽是否适用于您的应用、请遵循以下公式:

    1.确定总数据速率

    2.按通道数分频所需的数据速率(对于 TSL501E 上的差分信号、这将为我们留下4条通道)  

    3.将产生的数据速率乘以1.5x 和3x ->如果答案介于1.5x 和3x 数据速率之间,则会有一些轻微衰减,如果超过3x,则会由于频率而几乎没有衰减。  

    该器件应该能够在许多应用中工作、但具体取决于如何实现该器件。  

    如果您有任何疑问、请随时联系我们!

    最棒的

    Parker Dodson