This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1575:选择解决方案

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1019656/tmux1575-select-solution

器件型号:TMUX1575

尊敬的团队

TI 是否有这样的模拟开关?

系统默认为从 clk 路径、当模拟开关检测到主 clk 具有信号时、可以切换该路径。

当模拟开关检测到主时钟没有信号时、它可以切换回从时钟。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    我们没有任何单芯片解决方案可以做到这一点。 但是、使用几个器件应该很容易实现。  

    上面显示的系统符合应用的目标。 这是一个通用的观点、因此许多不同的开关都适用。  其理念是、只要主时钟处于活动状态、选择引脚就会被驱动为高电平、否则将被驱动为低电平。  

    它的工作方式是将主时钟信号缓冲到一个二阶 RC 低通滤波器中。 在本例中、我们需要时钟信号的直流值、因此以10MHz 截止频率削减频率应足以在滤波器的输出端获得直流电平。 然后、将该直流值与 VDD 的分压器进行比较(在我的快速仿真中、我发现 R3 = 2k、R4 = 1k 似乎正常工作、但在使用实际比较器与理想比较器时、这可能略有不同)。 如果滤波器的输出大于分压器的输出、比较器将输出高电平信号、告知多路复用器主路径处于活动状态、需要选择主路径。  

    当主信号被关闭时、比较器的输出将为0V、这将再次选择次级时钟。

    但是、我现在的问题是-您需要多少个信道? 我看到在这篇文章中标记了 TMUX1575 -这可以用于此实现、但所有4个开关都将由主时钟的存在控制。  

    您是否需要4通道2:1开关? 或者您是否正在寻找单通道2:1开关? 此外、您在应用中还需要什么电压电源和信号电平-我希望确保您具有适合应用的最佳 IC -因此、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    如果对此主题有任何疑问或需要帮助、请告知我们。  

    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    自从 我们提出建议以来已经过去了几个星期,我们没有听到你们的反馈,因此我假设问题已经根据帕克的建议得到解决,我将继续并结束这一主题。

    如有任何疑问、请随时打开此主题或创建新主题。

    谢谢、

    此致、

    Sandesh