This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:它是否可用于4.75V 信号多路复用

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159, TS5A23159, TMUX1104, TMUX1574, TMUX1134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1022027/ts3a24159-can-it-be-used-for-4-75v-signal-multiplexing

器件型号:TS3A24159
主题中讨论的其他器件: TMUX1104TMUX1574TMUX1134

您好!


客户希望确认此器件是否 可在其应用中使用。 请参阅下面的详细信息。

我们将通过 TS3A24159使用 LED 和 GSR 信号。 LED 电流为4.75V、需要通过 TS3A24159进行开关。 TS3A24159的安全限值是否安全? 我们需要1:2低电压多路复用器。

通过多路复用器的电压为4.75V、到达需要转换为 LED 和其他器件的 LED。
但是、如果不是该 IC、那么可以用于该用途的任何其他 IC 呢? 1:2多路复用

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maynard、

    您在这里似乎对 LED 电流有一个拼写错误、但鉴于您正在为 LED 供电、我希望您的电流电平正常。 如果 GSR 是指皮肤电反应、那么我也认为这也很好、因为皮肤阻抗很高、所以我不会期望电流太高。

    但是、 建议仅在电压高达3.6V 时使用 TS3A24159。 请看一下可支持高达5.5V 电压的 TS2159。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我们使用 OSRAM LED 进行需要4.75V 电源的健康传感、要使用更多 LED、我们使用多路复用器。 我们正在寻找低电阻、低功耗、4通道多路复用器。 请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vivek、

    被问及的原始器件是双通道2:1 (SPDT)。 这是您正在寻找的配置、如果是、我的上述建议仍然适用。 尽管如此、很抱歉、我似乎跳过了我尝试为5.5V 器件键入的部分器件型号。 TS5A23159可支持您所需的电压、并且具有适合您的应用的低导通电阻。 该器件的电源电流非常低(典型值10nA)。  

    如果您正在寻找单通道4:1多路复用器、则 TMUX1104是导通电阻最低的器件。  

    如果4通道意味着4通道、但仍保持2:1配置、则根据您的电源电流限制、TMUX1574或 TMUX1134将正常工作。 相对于 TMUX1134 (8nA)、TMUX1574具有更高的电源电流。  

    希望其中一个解决了您所寻找的配置、但如果您需要其他任何东西或我对您所寻找的配置进行了误解、请告诉我、我很乐意为您提供帮助!  

    谢谢、
    Rami