This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:终端!

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS, TMUX136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1022055/tmux136-termination

器件型号:TMUX136
主题中讨论的其他器件:DP83867CS

我打算在我的设计中将 TMUX136与 DP83867CS 配合使用(在 SGMII 接口上)。请向您建议多路复用器两侧或单侧是否需要电容耦合(在目的端)足够大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aashi 您好!

    我不知道该帖子的标题为何是终止、但如果您对终止有疑问、请在该问题上进一步展开您的问题、以便我可以提供帮助。 我将回答有关电容耦合的问题、即输入/输出之间的迹线上串联的电容器、但如果我错过了标记、请告诉我。

    单侧的电容耦合应该可以正常工作。 当开关打开时、您可以有效地将其视为线路上具有一定电阻和电容的迹线。 因此、如果您直接连接了器件的输入和输出、则只需要一个器件。  

    谢谢、
    Rami