This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 预发布器件的数据表

Guru**** 2481645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1021850/datasheer-for-prereleased-parts

请帮助提供以下器件的数据表和上市日期-

675-375-00 > PTMUX8212PWR

675-376-00 > PTMUX8108PWR

675-377-00 > PTMUX8109PWR

675-471-00 > XOPA593DNTT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨永强、

    我们通常不会公开披露这些信息、但我将与您联系以提供更多信息。 我会注意到、数据表尚不可用、因此我无法通过。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami 您好、您能通过电子邮件分享更多详细信息吗? 我可以通过我的注册电子邮件进行联系。 )  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨永强、我已经通过电子邮件联系我们。 如果您没有收到电子邮件、请告诉我、我们可以继续使用内置的 E2E Messenger。 我现在要关闭这个线程

    谢谢!
    Rami