This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:吨关

Guru**** 2614365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1017582/tmux1511-ton-toff

器件型号:TMUX1511

Ton 为?Toff 为?我 需要 Ton Toff 约 为15ns ,请推荐 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    遗憾的是、我们没有为此器件指定此参数。 我可以帮助推荐满足此要求的器件、但我需要更多详细信息:

    1) 1)开关的应用是什么?

    2) 2)您将使用什么 VDD/VSS、输入信号的幅度是多少?

    3) 3)您是否有任何其他参数需要、例如低 RON、CON、时序、电流消耗、泄漏、 等等?

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    现在将关闭此线程。 如果您对此有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢!

    Bryan