This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:VIH 和 VIL 规格请参阅

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1020087/sn74cbtlv3257-vih-and-vil-specs-consult

器件型号:SN74CBTLV3257

大家好、

  下表中的 VIH 和 VIL 要求是否仅指 OE 和 S 引脚? 还是包括所有输入引脚(例如 A 和 B 引脚)? 谢谢。

最棒的

斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 和 B 引脚为模拟 I/O、不进行切换、因此它们没有切换阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    Clemens 正确- A 和 B 引脚是模拟 I/O、没有 VIL/VIH 阈值。 数字信号仍然可以通过模拟开关、但模拟开关通道本身本质上只是两个引脚之间的一个小电阻 器、这两个引脚通过一些寄生电容接地。  

    只有我们模拟开关上的数字引脚要求您满足列出的阈值(OE/S)  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最好

    Parker Dodson