This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1219:无 VDD 输入电源时的内部开关打开/关闭状态

Guru**** 2481845 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219, TS5A63157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1019840/tmux1219-internal-switch-on-off-status-when-no-vdd-input-supply

器件型号:TMUX1219

尊敬的团队:

 如果没有 VDD 输入电源、TMUX1219的内部开关状态是什么?

在我们的设计中、即使没有 VDD 输入、D1/S1/S2也可能具有信号。 我们希望在此 设计条件下保持 D1/S1/S2隔离。

 此设计是否存在任何风险?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的、以这种方式使用 TMUX1219存在风险。

    当 VDD 处于工作电压下时、开关状态未定义-因此以这种方式运行 IC 时不能保证隔离。

    另一个问题是、该器件的额定输入电压范围仅为-0.5<Vin <VDD + 0.5-超过这些电压、器件可能会损坏。  

    话虽如此-听起来您的应用需要一个具有断电保护功能的多路复用器、因为这可以在 VDD = 0V 时保持输入引脚高阻抗。  

    我们确实有一个类似于具有断电保护 功能的 TMUX1219的选项、即 TS5A63157。 它具有类似的直通通道特性、并添加了断电保护功能。 我会为您的应用使用此类器件、以避免损坏、同时仍能满足原始目标。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!


    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我们是否有与 TMUX1219兼容的 P2P 解决方案、但具有断电保护功能?

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    就参数而言、我们没有引脚对引脚器件-但有几个器件具有相同的引脚排列、具有相似的特性。   

    对于 DCK 封装、我们有 TS4A4624 -但需要注意的是、该器件的带宽较低、为90MHz。  

    这是我们唯一具有相同引脚布局和具有断电保护功能的封装的器件。 如果需要 P2P、这是最佳选择、但它仅与 DCK 封装 P2P。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson