This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:LVDS 多路复用器

Guru**** 1688460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, DS90LV048A, DS90LV047A, TMUX1575
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1019229/tmux1574-lvds-mux

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件: DS90LV048ADS90LV047ATMUX1575

您好!

TMUX1574能否用作 LVDS 多路复用器?

驱动器为 DS90LV047A、接收器为 DS90LV048A。

客户将 LVDS 驱动器用于单向、因此不需要 LVDS 多路复用器的单向。

因此、考虑2个 TMUX1574或 TMUX1575单元。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我有几个问题只是为了在推荐器件之前获得一些澄清。

    多路复用器输入端的电压和电流是多少?

    我不确定这2个单元的用途是什么、如果您能够的话、您能否在应用中展开更多内容或共享原理图?

    谢谢、

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arora、

    由于 DS90LV047A 和 DS90LV048A 在3.3V 下工作、因此输入是0至3.3V 差分信号。

    方框图如下所示简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    基于此应用、TMUX1574可以满足这一要求、因为它具有高带宽(2GHz)和输入信号范围

    根据开关速率、也适用于此应用的其他器件为:

    TMUX1575:更小的封装、1.8GHz 带宽、低导通电容

    这两个器件都可以与 LVDS 配合使用。

    希望这能解答您的问题!

    最棒的

    Raj