This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有自动电源选择功能的分立式电源多路复用器

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1019585/discrete-power-mux-with-automatic-power-source-selection

尊敬的 TI 技术支持团队:  

我设计了一个具有两个电源输入、电池和适配器(在原理图上被命名为 Vpower)的电路板。 我已使用 TI 电源多路复用器基础知识应用报告文件为我的电路设计电源多路复用器、这样、当存在电源且 Vpower > Vbatt 时、电源被选为 Vpower、 当 Vpower < Vbatt 或 Vpower 不存在时、选择拉电流作为 Vbatt。 我使用了应用报告中的图3.1来设计我的电源多路复用器电路。 Vbatt 和 Vpower 均为~24V。  

问题在于、当电路仅连接了 Vpower、未选择它作为电源时、电路还需要在启动时将 Vbatt 连接到电路。 第二个问题是、当电路由两个电源供电并且我移除 Vpower 时、 电源多路复用器的输出下降至大约12V (通常我预计为~24V)。  

您能不能对我的电路进行一些修改、以便我可以解决这两个问题? 我没有找到此主题的特定器件型号、因此如果我将讨论放在错误的论坛中、我很抱歉。

提前感谢您的支持。

TI 的应用报告: www.ti.com/.../slvae51a.pdf

我的电路 : https://ibb.co/ZYbPQcG

此致、

阿赫迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图3-1中的电路假定电源2始终存在。

    您的电路是不同的、其主要问题是比较器 U2由5V 电源供电、需要 U2才能正常工作。 您应该直接从两个输入电源(使用两个二极管)为其供电。

    µF μ m 感觉太大。 我想知道您是如何选择其他组件值的。

    R15和 R18构成分压器;Q6的栅极电压永远不会足够高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ahmet、

    如果您有后续问题、请告诉我。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    感谢您的反馈。 我现在理解了这个问题。  

    此致、

    阿赫迈特