This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:Si Simulation (S 参数)和 Smpls 电源

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1019180/tmux646-si-simulation-s-parameter-and-smples-supply

器件型号:TMUX646

 你好,我的恩玛是姜英古

  我将介绍 TMUX646的高速仿真

 但我不知道 TMUX646的 S 参数  、因此、请询问 TS3DV642-Q1的 S 参数(S4P)文件

 然后我要进行采样测试。 是否可以提供样片?   

 谢谢你

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我的失实之地、

    我询问 TMUX646的 S 参数(S4P)文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    您能不能弄清楚您需要哪个器件(TMUX646 或 TS3DV642-Q1)的 S 参数、以及确切需要哪些器件(带宽、关断隔离、串扰等)?

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    我想使用 TMUX646 和带宽

    S 参数仅需要 TI 提供的器件

    由于 ESD 问题、我迫不及待地使用该器件。

     

    谢谢、

    姜恩谷

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我们计划 在本周末发布所有可用的 S 参数、希望如此。 请注意 TMUX646 产品文件夹中的 TI.com。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢!

    Bryan