This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找单通道 SPDT (2:1)模拟开关

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1575, TMUX1072, SN74CB3Q3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1019388/looking-for-a-1channel-spdt-2-1-analog-switch

主题中讨论的其他器件:TMUX1575TMUX1072SN74CB3Q3253

您好!

请为我提供选择多路复用器和双工器的帮助吗?

 我的客户正在寻找1:2 1位多路复用器/双工器。

- 1:2、1位多路复用器/双工器

- Vdd=3.3V、I/O =5.5V 输入/输出

谢谢、

此致、
Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有支持超出电源轨输入电压的2:1单通道器件、但是、对于支持超出电源轨输入的低电压多路复用器、有多种选项可供选择、并且可轻松实现不同的配置。  

    TMUX1575:2:1 4通道、3.6V 的 VDD (最大值)、VDD x 2的 VI/O、低导通电容(成本效益较低)

    TMUX 1574:2:1 4通道、 VDD (最大值)为3.6V、VDD x 2的 VI/O (更具成本效益)

    TMUX1072:2:1 2通道、VDD (最大值)为5V、VI/O 高达5.5V (与 VDD 无关)  

    SN74CB3Q3253:4:1 2通道、VDD (最大值)为3.6V、VI/O 高达5.5V (与 VDD 无关)  

     

    未使用的逻辑引脚应使用50欧姆电阻器作为接地选项、未使用的信号引脚可保持悬空、除非用于引脚应接地的高速应用。  

    观看此 TIPL 视频、了解如何处理未使用的引脚:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-switches-and-muxes-can-i-leave-unused-pins-floating?context=1139747-1134454-1146485-1140384