This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4067:增加输出电流

Guru**** 2524880 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4067, TMUX1208, TMUX1308, SN74CBT3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1018292/cd74hct4067-increase-output-current

器件型号:CD74HCT4067
主题中讨论的其他器件: TMUX1208TMUX1308SN74CBT3251

您好!

只需确认一下、要增大 I/O 的输出电流、cd74hct4067是否可以像并行存储器一样级联在一起?

 

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将是一种化学武器。 闭合开关的行为与电阻器非常相似、因此您可以并联多个电阻器。

    但是、最好使用两个具有更好 Ron 的1:8多路复用器(例如 TMUX1208)、并添加逻辑以实现正确的通道选择(将 A3连接到 EN、因为其中一个带有反相器)。

    您需要多大的电流、您能承受的压降是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    虽然将这些器件并联会增加输出电流、因为电流将在两个开关之间分配、但您需要考虑的问题是同时切换这些器件、这是不能保证的。 两个多路复用器几乎肯定具有不同的开关特性、如果一个开关先于另一个开关导通、这意味着所有电流将流经一个开关、如果高于最大额定通道电流、则可能会损坏器件。 只有当您在开关上没有负载的情况下进行开关时、才建议采用这种做法、以确保一切都已稳定且两个通道都已完全启用。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 RGB 的所有三个 LED 都亮起时、我的 Σ-Δ 通道输出电流将为90ma。 我需要多路复用器16:1 单端通道、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也不确定使用 ULN2803A 器件是50V、 500mA 达林顿晶体管阵列、由于我的项目是用于服装、因此输出始终处于开启状态、16路输出不能始终处于开启状态16 x 500mA 时触碰人的短路或导线不能正常工作。 这就是为什么我需要一个多路复用器16:1、每次只有一个 I/O 处于活动状态。 每个 I/O 仅灌入75至90ma。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    您能否帮助提供您建议的应用的原理图?  CD74HCT4067极有可能 无法正常工作、因为电流要求太高(此器件每通道只能处理25mA 电流)。 您可能需要具有更高电流能力的2 8:1多路复用 器、例如 TMUX1308或 SN74CBT3251。

    请告诉我、您是否可以帮助澄清您建议实施应用的确切方式、我可以帮助您进一步建议解决方案。

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 最后 SN74CBT3251将起作用。 现在有一个16选1 FET 多路复用器和多路解复用器、如果可以找到此类器件、如果不能找到该器件的原因、那么它将是完美的选择。 有许多具有  串行数据输入的高电流16选1多路复用器和多路解复用器、由于未使用串行数据限制、我无法使用所有这些输入。 也许我有一个奇迹 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:16多路复用器不多、因为您可以轻松地从两个1:8多路复用器和非门构建一个多路复用器(将第四个地址信号连接到两个使能引脚、因为其中一个引脚是反相的)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    我们没有这种支持高电流的16:1多路复用器。 2 8:1x1通道多路复用器是您尝试实现的应用的最佳选择。 因此   、您需要2x TMUX1308或 SN74CBT3251来实现这一目的。

    如果我可以做些什么来帮助这个调查、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢案例已解决