This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] "SPI 多路复用 IC"""USB-SPI 桥接 IC"推荐

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1016293/spi-multiplexing-ic-and-usb-spi-bridge-ic-recommended

主题中讨论的其他器件:TMUX1574

你(们)好

我对您的支持有两个要求。 一个是 SPI 多路复用、另一个是 USB-SPI 桥接 IC。

SPI 多路复用:您可以向我推荐 SPI 多路复用 IC 吗?  SPI 工作电压电平为1.8V。

2. USB-SPI 桥接 IC:您能帮您推荐解决方案吗?  

随附的文件粗略方框图。

谢谢

Derek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 USB 转 SPI 桥接器。 有关 SPI 多路复用器的更多信息、请参阅以下链接。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/763296/ts3a44159-spi-mux 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TMUX1574 在 TI 的网站和现货市场上没有样片、因此我为 SPI (1.8V)多路复用器选择了"TS3A44159PWR"。

    2.我找到了 USB 转 SPI 桥接解决方案,但 USB-SPI 桥接器的 SPI 电压电平为3.3V,所以我需要电平转换(1.8V-3.3V)组件。 我选择了"SN74AXC4T774BQB"、您是否可以帮助检查 SN74AXC4T774BQB 是否可行?

    3.您能帮助我们在应用的方框图中仔细检查这些组件是否正确。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于第1项、  SPI 多路复用器是否可以使用 TS3A5018DBQR 而不是 TS3A44159PWR?

    谢谢。

     

    Derek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    这两个器件都可以在 SPI 多路复用器应用中工作。 但是、您还需要了解系统中所需的带宽要求。  TS3A44159PWR 仅具有 高达35MHz 的带宽、 而 TS3A5018DBQR 具有300MHz 的带宽。 根据具体要求、这有助于确定哪个器件更适合您的系统。

    谢谢!

    Bryan