This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:240MHz 带宽

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1017805/ts3a27518e-240-mhz-bandwidth

器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

您好!

我的设计支持高达 SDIO 规格 SDR104数据速率(208MHz 时钟)。 我决定 在我的设计中使用 TS3A27518E (带宽支持高达240MHz)多路复用器。   TS3A27518E 的插入损耗图在200MHz 时大约为3dB、如数据表中所示。 在这种情况下,一半的信号在200MHz 时丢失。SDR104是否使用了任何信号? 我能否在 SDR104的设计中使用 TS3A27518E 多路复用器?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaan:

    该器件可支持高达240MHz 的频率、但通常建议提供更多的裕度来考虑系统引起的寄生效应、以确保在接近最大值的频率下信号不会衰减。 此外、额定带宽适用于数据表中列出的条件、因此与该带宽的偏差可能会增加或减少系统实际能够产生的带宽。

    您能否帮助澄清您是否需要全部6个渠道? 我可以帮助推荐频率接近300MHz 或更高的器件、以帮助满足此要求、然后提供所需的裕度、以确保这在您的应用中正常工作。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

      四年前在 e2eforum 中对 SDR104使用 TS3A27518E 的另一个问题;

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/600535/ts3a27518e-switch-solution-for-sdio-3-0

    TI 针对208MHz 回答了问题" 是的、根据 TS3A27518E 数据表中的代码段、您应该可以使用大约30MHz 的备用频率。 "  

    您对此答案有何看法?   

    是的、我需要6个信号用于 SDIO、您是否可以向 我推荐用于 SDR104信号的多路复用器?

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaan:

    这取决于此器件在系统中的确切应用。 240MHz 可能具有足够的裕度、但您是否考虑了系统中所有额外的迹线电容和其他寄生电容? 在大多数情况下、很难获得准确的估算值、因此我们建议客户使用3/2*(带宽)留出足够的空间来考虑系统中的这些额外元件、以便在所需频率下舒适地运行。 因此、在这种情况下、我建议使用能够处理大约300MHz 频率的器件。

    现在、如果您确信您的系统具有最小的电容和最佳布局、您可能可以摆脱这种情况、但这是您需要在系统中进行评估的事情。

    对于另一种可行的选择、我建议查看 TMUX1574、它是一款具有更高带宽运行的2:1、4通道开关。 为此、您需要使用2个 TMUX1574才能使其正常工作(您可以为未使用的输入接地)。

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、  

    感谢您的支持。 我的设计中有两个 SDIO 多路复用器。如果我决定使用  TMUX1574、则需要4个器件。 由于空间限制、我需要6个信号2:1多路复用器。我将 搜索6个信号 SDIO 多路复用器、以获得 300MHz 及更高的带宽。