This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:引脚配置和功能

Guru**** 2441790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1016673/cd4052b-pin-configuration-and-functions

器件型号:CD4052B

大家好、

CD4052BM96在原理图(数据表第3页)中,没有提到封装是否为 SOIC,您也可以确认同一器件的引脚功能。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后缀"M"表示 SOIC。 对于52/53变式,案文忘记提及它。

    所有封装中的引脚编号和功能都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    克莱明是正确的-似乎有一个排印错误。 CD4052BM96采用 SOIC 封装、引脚排列与第3页相同。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshana、

    欢迎您的到来! 如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson