This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:CIO (on)值?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1016956/sn74cbtlv3257-cio-on-value

器件型号:SN74CBTLV3257

大家好、

 此器件通道的 CIO (on)值是多少? 或者、如何最好地衡量这一点?

数据表规范 CIO (off)值、但不规范其他类似器件规范中的导通值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    它应与 CI/o (off)_A + CI/o (off)_B 相关、因此约为~16pF。  但是、有一些开关电容、如果完全改变、答案可能会略有改变。   

    对于测量值、请参阅此图(它来自不同器件的数据表、但测量值背后的想法相同):

    从本质上讲、CI/o (on)您将测量多路复用器接地的电容、其中 A 和 B 通过闭合开关进行连接。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson