This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3245:总线开关可在 S6E2C 系列控制器和 MR2A16AVYS35之间使用

Guru**** 2542580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1016693/sn74cb3t3245-bus-switch-can-be-used-between-s6e2c-series-controller-and-mr2a16avys35

器件型号:SN74CB3T3245

我们计划将 MRAM MR2A16AVYS35与 S6E2C 系列控制器的外部总线接口相连。 MRAM 的电源电压为3.3V、S6E2C 控制器的电源电压为5V。 通信将是双向的。

对于上述接口、选择总线开关 SN74CB3T3245PWR。 请告诉我它与双向接口的逻辑兼容性。 它是否适合我们的应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajapandi、

    此器件仅向下转换-请参阅下面的功能图:

    VG、当器件启用时、将等于 VCC + Vt 这意味着该器件无需降压转换即可升至 VCC。 但是、当输入电压 VI 满足以下条件时、输出将跟踪到 VCC:VCC + VT < VI <= 5.5V。   

    本质上、这只是 一个增强型 N-MOSFET 开关-由于架构的原因、该开关本质上会下降转换。 为了增加对外部电路进行上行转换的能力、需要增加外部电路。 VCC = 3.3V 时、总线5V 侧上的5V 上拉电阻等简单的器件可用于帮助促进升压转换。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson