This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:TMUX1208的传播延迟

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1015689/tmux1208-propagation-delay-of-tmux1208

器件型号:TMUX1208
主题中讨论的其他器件: TMUX1308

尊敬的团队:

 您能否共享 TMUX1208的传播延迟? (输入信号上升或下降超过50%阈值后、器件输出上升或下降50%所需的时间)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们今天度假、将于2021年7月6日返回-我们将在24 - 48小时内回答您的问题。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们没有针对 TMUX1208的传播延迟测量。

    这是因为传播延迟在很大程度上依赖于输出负载条件。

    您可以通过对多路复用器使用无源支架来估算传播延迟、该多路复用器本质上是一个低通 RC 滤波器。

    许多负载可以近似为与 接地并联的电阻器和电容器-如果是这种情况、可以使用以下模型:

    如果以这种方式设置电路、传播延迟为~1 RC 时间常数、其中 R 等于[(R_ON * RL)/(RL + R_ON)]、C 等于[C_ON + CL]-这基于 Venin eq。 该电路允许我们将上述电路转换为具有上述值的 RC。   

    如果上述系统不匹配、您可以为此部件使用我们的 PSPICE/TINA 模型、并将其与输出负载条件(其他模型或 RLC 等效模型)连接。  请参阅此处了解型号: Tina PSPICE

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的评论。

    我是否可以再次确认此器件是否适用于 SPI 接口(30MHz)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    TMUX1208的标称带宽为65MHz (-3dB 频率)。 这是使用50欧姆+ 5pF 并联负载测量的。 如果传输的数据是带宽的1.5到3倍、且接近3倍、则会得到 衰减较少的信号。 该器件以2.167倍的时钟频率运行、因此可以在30MHz 应用中使用该器件、 但是、由于电容越大、多路复用器的输出所需的带宽就越低、因此需要尽可能减小输出电容(由于线路上的迹线或其他器件)。  

    话虽如此- TMUX1208在我们的8:1多路复用器方面具有相当低的频率、我们还有其他更适合数字 SPI 应用的8:1。 需要记住的部分是 TMUX1308、它具有更高的带宽(350MHz - 500MHz 典型值、具体取决于 VDD)、非常适合传递数字信号。  

    TMUX1208应能够通过30MHz SPI、但其带宽取决于多路复用器所在的系统。 带宽不足3倍将对布局和其他组件造成更多限制。 如果事实证明 TMUX1208很难实现、我建议也查看 TMUX1308。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson