This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1309:引脚7至 GND

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4852, TMUX1309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1015585/tmux1309-pin-7-to-gnd

器件型号:TMUX1309
主题中讨论的其他器件:SN74HC4852

大家好、

TMUX1309的引脚7是否可以连接到 GND? n`t 您不介意在同一个线程中进行应答、则对 SN74HC4852有相同的问题。

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我们正在度假、将于2021年7月6日返回-我们将在24 - 48小时内得到答案。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    对于 TMUX1309和 SN74HC4852这两种器件、可以将引脚7连接到 GND。 该引脚上没有内部键合线。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh