This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A-Q1:SN74LV4051A-Q1原理图正确的 R、电容值

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1134473/sn74lv4051a-q1-sn74lv4051a-q1-schematic-proper-r-cap-value

器件型号:SN74LV4051A-Q1

各位专家:

您能否为此原理图推荐合适的 R、电容值或附加元件? (上拉电阻器/去耦电容器等)  

多路复用器 IC SN74LV4051A-Q1

(VCC 5V/输入:LED 阴极 /输出 和芯片选择器:MCU )

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于去耦电容器、100nF 是可以的。

    另一个组件的值取决于您未知的应用需求;多路复用器本身无关。

    接地引脚不应保持开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    对于我们的器件、通常建议使用0.1uF 的去耦电容器、因此没有问题。 就上拉而言、多路复用器本身与您需要使用的上拉电阻没有相关性、这将由您在中使用它们的应用程序决定。

    最后、正如 Clemens 提到的、您需要确保 GND 引脚不悬空。 所有 GND 引脚应连接到电路板上的 GND 基准。

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 大约1000pF? 它位于 COM 线上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是去耦电容器。 看起来这是为了与电阻器一起形成一个低通滤波器。 但我不知道这个 LPF 的目标是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    同样、这将根据您是否需要应用程序来确定。 1000pF 电容器将充当 Clemens 所指出的低通滤波器、但也会影响通道上的开关时序参数、使其更慢、因为器件需要在开关打开/关闭时对该电容器进行充电和放电。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复。

    我认为我应该考虑能够在 Y#线路上流入 SN74LV4051A-Q1的电流值。

    Y0~Y7从 LED 阴极获取输入。

    因此、电流取决于"电流设置电阻器"和 Y#线路上的电阻器。

    您能否在 Y#线路上建议正确的电阻器? (R205、R206 ~ R209、R212)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关本身无关(只要您保持在25mA 的限值内)。

    电阻器会限制电流、产生压降并影响 LPF。 这些是您必须做出的选择、具体取决于此电路的目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y#的用途是检查 LED 线路的打开状态。 因此、它需要感测0V (LED 开路)。

    剂量此目的对选择 R205 ~R212值有何影响?

    我不理解你说的 LPF。  

    您是指可使用帕克盖和 R205制成的 LPF 吗?

    该器件在内部具有 LPF 的剂量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何使用 ADC 或比较器来感应这一点? ADC 输入信号的阻抗限制是多少?

    电阻器和电容器构成低通滤波器。 为什么有电容器? 是否建议用于 ADC 输入?

    采样 ADC 的频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达斯丁、

    R205-R212的值将根据您预期通过多路复用器通道的最大电流计算得出。 您需要将流经多路复用器每个通道的电流保持在25mA 以下。 这将由多路复用器输出上的负载决定。 如果多路复用器输出馈送到高阻抗输入、则输入端不需要任何电阻器、因为流入多路复用器通道的电流将极小。 如果它不是高阻抗输入、并且流经多路复用器的电流将大于25mA、则需要相应地调整电阻器的大小以限制此电流。

    低通滤波器由多路复用器的寄生电容和多路复用器的额定电阻构成。 这会形成一个 RC 滤波器(低通)、该滤波器将确定信号在多路复用器中传播而不会衰减的速度(我们在器件上将其指定为"带宽"、对于该器件、该带宽为35MHz)。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明!
    我完全理解您的问题的要点。
    C220和 R205~R212构成 LPF、因此我们应考虑采样频率。