This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6113:VSS GND EP 引脚的内部连接电路

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1136145/tmux6113-internal-connection-circuit-for-the-vss-gnd-ep-pins

器件型号:TMUX6113

大家好、

我们的一个客户使用 TMUX6113 WQFN 封装、VSS 引脚 连接-11.4V、VDD 引脚 连接+15.5V。 但是、该客户错误地将 EP 引脚连接到 GND 和 VSS 应按照数据集说明进行连接。

在测试过程中、某些电路板上的直流/直流电源-11.4V 出现异常。 但是、当-11.4V 降至-8.5V 或-5V 时、大多数异常电路板将恢复正常。不恢复正常的电路板会发现-11.4V 电压对地短路。

 客户想知道 EP 引脚如何连接  到芯片内部的 VSS GND 引脚? TI 能否共享信息

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外露焊盘通过导电胶连接到基板。 未指定或测试电气特性;正确连接时、不会有电流流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此客户需要   的是 EP 引脚和 VSS 引脚之间的内部连接原理图。  您是否有找到 这些 信息的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    散热焊盘粘在由 p 型硅制成的基板上。 它与 n 型硅一起形成寄生二极管、即、在芯片上具有所有晶体管、二极管和其他组件。 为了防止这些二极管被激活、基板一定不能比任何其他电压更加正、所以它被连接至负电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amy、

    我们无法向客户分享内部原理图、但正如 Clemens 在这里提到的、焊盘与导电胶连接。 它们是否可以在那里更改偏置? 需要连接到最低电位。  

    谢谢、
    Rami