This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3153:TI 和 PD

Guru**** 2379490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1122768/ts5a3153-ti-and-pd

器件型号:TS5A3153

您好、专家、

我在数据表中没有看到 Tj 信息、您能帮我分享一下吗?

该器件的最大功耗是多少? 如何计算?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请参阅我们有关此主题的常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1063078/faq-how-to-calculate-the-max-junction-temperature-of-an-analogue-switch-multiplexer

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

     RJC 信息如何?  

    此致、

    标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否帮助提供用于此器件的封装? 然后、我可以尝试收集请求的热指标数据。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    封装为 TS5A3153DCUR VSSOP 8P。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mark。

    我已经提交了获取此信息的请求、并且应该能够在几天内提供有关此信息的更新信息。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 如果您仍有兴趣并且对其他人感兴趣、请参阅下面的此封装/器件的热性能信息:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 182.4
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 69.4.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 92.8.
    结果- psi JT (标准数据表值) 16.2.
    结果- psi JB (标准数据表值) 92.4.
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值) 不适用

    谢谢!

    Bryan