This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3345:是否可以使用保持开路的1引脚(OE)引脚

Guru**** 2380020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3345, SN74CB3T3245, SN74CB3Q3245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1134989/sn74cb3q3345-is-it-possible-to-use-1pin-oe-pin-left-open

器件型号:SN74CB3Q3345
主题中讨论的其他器件: SN74CB3T3245SN74CB3Q3245

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 SN74CB3345而不是 SN74CB3245。

他们对 OE 引脚有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

问题

我们正在考虑将 SN74CB3Q3345替换为 SN74CB3T3245。

SN74CB3T3245和 SN74CB3Q3345的引脚1功能不同。

电流:SN74CB3T3245DGVR 1引脚功能:NC
替代产品:SN74CB3Q3345DGVR 1引脚功能:OE

当 SN74CB3Q3345DGVR 引脚19:OE~引脚连接到 GND 时、是否可以使用引脚1:OE 引脚保持断开?

此外、1引脚:OE 端子是内部上拉还是下拉?

总线开关固定为导通状态。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将引脚1保持断开、则该引脚将悬空、这是禁止的: [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    OE 必须连接至 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     SN74CB3Q3345不能用作  SN74CB3T3245的直接替代 器件、因为 CB3T 器件充当电压转换器、CB3Q 不能用作(这是一个传统的信号开关)。 如果您不需要电压转换、可以查看 SN74CB3Q3245、该器件具有与 SN74CB3T3245相同的引脚排列、仅需一个 OE 引脚。

    最后、对于任何逻辑引脚、建议不要让这些类型的引脚在我们的器件上悬空、因为它们可能处于不确定状态、并且可能会根据它们所处的环境而意外切换。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢你的答复。  

    我知道 SN74CB3Q3345没有电压转换功能。

    此外、当客户不需要此功能时、建议使用 SN74CB3Q3245。

    我将与客户分享这些信息。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、让我知道、我是否可以在这里做任何其他事情来帮助您。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    客户理解您的建议。

    让我们关闭这个线程。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一