This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6119:tmux6119的 SEL 引脚、用于低电平

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1135361/tmux6119-sel-pin-of-tmux6119-foe-low-level

器件型号:TMUX6119

尊敬的团队:  

我们的客户有以下问题:

在 tmux6119 fee 低电平的 SEL 引脚上施加的最大电压是多少?

 如果您能抽出时间帮助我们解决这个问题、那将会非常棒。

提前感谢您!

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这被指定为 VIL。 (SEL 是数字输入;说明不应显示"AX"、而应显示"SEL"。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、William、

    作为 Clemens、这是 VIL 规格:



    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、现在一切都很好。

    此致、
    William