This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7462F:保护3线 RTD 传感器免受输入端48V 过压的影响

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7462F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1137916/tmux7462f-protecting-3-wire-rtd-sensor-to-48v-overvoltage-on-inputs

器件型号:TMUX7462F

我们需要保护3线 RTD 测量电路、使其在任何输入端发生48V 短路。  

 一个以10V 电压供电的 TMUX7462F 能否完成此任务?  

我们需要将输入钳制到最大3.3V、那么我们是否可以假设我们需要将 Vfp 连接到3.3V、将 Vfn 连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihai、

    是的、这当然可以通过 TMUX7462F 实现、因为它可以由一个电源轨(在您的情况下为10V)供电、然后您可以将 VFP 的故障电压设置为任何高于3V 的值 (因此、3.3V 在这里可以正常工作、器件将在 VFP +~0.7V 时进入故障状态)。 此外、该器件可处理高达60V 的故障电压、因此48V 完全处于规格裕量范围内。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我们将告知客户并继续进行设计。