This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:[TS5A22364YZPR]信号输入/输出 THD 测量相关查询

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1137959/ts5a22364-ts5a22364yzpr-signal-input-output-thd-measurement-related-inquiries

器件型号:TS5A22364
主题中讨论的其他器件:TS5A22362

大家好、TI 支持团队

客户在使用以下产品时收到了询问。

- TS5A22364YZPR

e2e.ti.com/.../TI-Audio-Switch.pdf

如所附数据所示、信号输入和输出的 THD 测量值存在差异。

请参阅随附的数据、并告知问题的原因。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    这些引脚上的 THD 肯定会有所不同、因为它们连接到器件内的不同元件。 最明显的是 COM 引脚具有到 NO 和 NC 引脚的路径、这意味着需要考虑更多的非线性元件、这会导致您在测试结果中看到的更多谐波失真 (COM 引脚为-61dB、NC 引脚为-109dB)。

    如果您对此有其他疑问、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryan

    请回复客户的其他请求。

    -推荐在保持输入电平 THD 的同时输出(SPK)的产品。

    此外、数据表中似乎未包含上述答案。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    该器件有一点独特、因为它具有集成的分流电阻器、通常我们仅从器件的单侧测量 THD (如图 23)。 对于可能更适合此处的器 件、我建议查看 TS5A22362、它是一款非常相似的器件、但没有可能影响这些测量的集成分流电阻器。

    请告诉我这是否可行。

    谢谢!

    Bryan