This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721E:cpsw9g:如何配置以运行 L2交换机

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1027848/j721e-cpsw9g-how-to-config-to-run-the-l2-switch

你(们)好,先生

  RGMII 5连接到 TC397、RGMII6连接到 J2。

  那么、如何在 RGMII5和 RGMII6之间配置 L2开关?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能为您的问题提供更多背景信息

    1.您正在尝试做什么? 哪些内核可以运行,哪些操作系统在哪个内核上运行?

    2.您使用的是哪个 SDK 和版本?

    3.您使用的软件是什么?

    4.请提供您的网络配置图

    通常、要在端口之间路由、您必须配置 ALE。 有关更多详细信息、请参阅本指南

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我们在 A72中运行 QNX、在 MCU2_0中运行 TIRTOS

    SDK 版本为 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07

    我们使用 CPSW9G

    4.网络配置如下所示:

    我们希望按如下方式传输数据:

    TC397->RGMII5->RGMII6->J2

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 您是否仍在寻找解决方案?

    我假设您的基本交换机工作正常、您可以在 RTOS 和 QNX 中接收数据包。 在这种情况下、您需要配置 ALE 以在端口之间转发数据包。 如果您要从 RGMII 5向 RGMII 6发送单播数据包、则无需执行任何操作、因为交换机会自行了解目标。

    如果您要执行任何特定配置、则可以查看此 常见问题解答

    此致

    葡萄园