This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3357:输入确认

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017, TS5A3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1026098/ts5a3357-input-confirm

器件型号:TS5A3357
主题中讨论的其他器件:TS3A5017

TS3A5017、TS5A3357、 这2个多路复用器将支持 I2C 为3.4MHz、SPI 为20MHz、UART 为1MBaud 速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    是的、这些器件作为单个器件、具有支持您列出的接口的参数、没有任何问题。

    不过、一个问题是、您是否计划组合这些器件以满足不同的配置、而这些器件是单独使用的。 如果它们单独使用、则不会出现问题-但如果它们组合在一起、则可能会导致一些问题、具体取决于它们组合的方式。

    如果您将这些器件组合使用(一条通道上有多个多路复用器开关)、请告诉我这是如何实现的、以确保没有任何问题。 如果它们是单独使用的、则不会出现问题。

    无论通过哪种方式、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lidong、

    几周后、我们没有收到您的消息、因此我将继续完成这一主题。 如果您对此有任何其他问题、请不要犹豫、回复将自动重新打开此主题。 我们非常乐意为您提供帮助!

    谢谢、
    Rami