This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:TS5A3166:不需要的输入连接到输出。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1027826/ts5a3166-ts5a3166-unwanted-input-connects-to-output

器件型号:TS5A3166

大家好、

 在我的应用中、引脚1始终存在2.8VV 电池电压、TS5A3166 5pinSOT-23由其他系统3.3V 电源轨供电。 下面是我看到的情况:

注意:引脚4被49.9K 下拉至接地。

1)在加电/断电时、观察到 当系统电源在 ~720mV 至~2.9V 之间转换时、输入连接到输出(输入端的电池电压出现在输出端)。

如何解决此问题? 请提供建议。

谢谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、  

    在我看来、由于连接到 IN 引脚(引脚4)的器件存在一些泄漏、下拉电阻可能无法保持低电平。 因此、当器件加电时、VIH/VIL 电平会发生变化、从而导致信号路径开启然后关闭。 首先、我将使用下面的应用报告仔细检查该值。 您可能需要更强的下拉:  

    为漏极开路输出选择合适的上拉/下拉电阻器

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    我在一段时间内没有听到您的反馈、因此我将继续、关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请立即回复重新打开此主题。

    谢谢!
    Rami