This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:大于数据表

Guru**** 2613485 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1028870/tmux1308-q1-is-is-larger-than-datasheet

器件型号:TMUX1308-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUX1208

大家好、

我的客户测试 IS 电流(结果为 uA)、发现它与数据表(NA)有很大不同。

在各种测试条件下、高温下的最小泄漏电流为几 uA、最大泄漏电流为几十 uA、这与800nA 数据表大不相同。

测试电路如下:

rs=2k,vs=0V,vref=1.0V,变量为 temp

温度为1308/°C

△Vout/mV

是/uA

Rs/kOhm

50

3.825

1.912021995年

2.0005

60

7.275.

3.636590852

2.0005

66

10.225

5.111222194

2.0005

70

13.2.

6.598350412

2.0005

80

19.7.

9.847538115

2.0005

90

27.475

13.73406648

2.0005

100

39.525

19.75756061

2.0005

105.

45.6.

22.79430142

2.0005

RS=100k,Vs=0V,Vref=1.0V,变量为 温度

温度为1308/°C

△Vout/mV

是/uA

Rs/kOhm

40

37.825

0.37825

100

50

55.225

0.55225

100

60

87.025

0.87025

100

70

119.175.

1.19175.

100

80

165.275.

1.65275

100

90

204.175.

2.04175

100

100

250.2

2.502.

100

105.

264.425

2.64425

100

110

289.55

2.8955

100

120

324.8

3.248.

100

RS=100k,Vref=1.0V,温度为65℃,变量为 Vs

Rs 电 压

△Vout/mV

Rs=100k Ω

是/uA

0

61.531.

100

0.61531

50

63.117

100

0.63117

100

57.515

100

0.57515

150

57.715

100

0.57715

200

51.795

100

0.51795

250

42.321.

100

0.423221

300

35.403.

100

0.35403

350

24.307.

100

0.24307

400

12.71.

100

0.1271.

450

1.164.

100

0.01164.

500

-14.897

100

-0.14897

550

-39.376

100

-0.39376

600

-57.771

100

-0.57771

650

-80.305

100

-0.80305

700

106.282.

100

-1.06282

750

128.505

100

-1.28505

800

-153.719

100

-1.53719

850

-188.735

100

-1.88735

900

-216.93

100

-2.1693

950

-250.29

100

-2.5029

1000

-280.373

100

-2.80373

 您对如何实现 NA 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制输入端的电压是多少?

    这与数据表图8-2中的电路不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    如 Clemens 所述、该电路应与数据表中的第8-2节相同


    此外、如果 Vdd 为3.3V、1.0V 和0V 将与数据表中的测试条件不匹配。 如您突出显示的那样、测试条件为 Vs = 0.2*Vdd、Vd = 0.8*Vdd (反之亦然)。 该电压应为0.66V 和2.64V。 应切换控制逻辑以关闭开关(/EN 为高电平)、同时 IC 本身仍处于通电状态。  



    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Rami、

    ,正在测试导通泄漏电流(如下图8-3所示)、而不是关断泄漏电流 Δ I  (即8-2)。

    您 可以 看到  客户 测试 情况  正常。  客户 将“D” 设置为浮动。

    由于它是导通泄漏、/EN 为低电平。

    正如 您 在客户测试的波形中看到的、当 S4从未选择更改为选定时、S4中的电压为20mV。 在打开和关闭期间、S4应该没有电压变化、但现在这里是20mV。

    客户认为这个20mV  电压跳变来自 IS (ON)。 (ON)经过 RES 并使20mV。

    这就是客户非常关注 IS (ON)的原因。  

    顺便说一下、客户还使用同样的方法测试 TMUX1208。 1208 (on)为 nA、与数据表相同。

    您能不能?一下为什么1308 (开)这么大

     请提供  一些 建议! 这是客户 SCH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelia、

    每个通道是否显示相似的结果或仅显示 S4、这是否在多个芯片上持续存在? 考虑到数据表中的参数、他们能否运行测试? 以下是我们对其进行规格说明的条件(如下所示)。 但是、它们的测试条件不是 我们当前可供您参考的数据点。  在数据表中给出的测试相同的情况下、我想查看结果是否相同。



    同时、请允许我用一天或两天的时间获得实验结果、看看我是否看到了同样的结果。 我将在星期一为您提供最新信息。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    其他通道是相同的。

    在右侧的图8-3中、无需添加 Vd... 为什么数据表参数具有 Vd?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待您的测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    我今天进入实验室、以与客户相同的方式运行测试、使用客户运行的相同设置(Vref = 1V 62k Ω Rs):


     
    我没有看到他们看到什么。  △Vout 低于 mV (~0.02mV)、相当于100nA 范围内的泄漏电流。  

    回顾 S4被选中而未被选中的图形、我可能会误解其中发生的情况(见下文)


    示波器屏幕截图并不完全清晰、但当选择 S4时、D 看起来也被下拉。 如果在选择路径时查看源极到漏极的电压、则这不会是导通泄漏测试。 这只是检查所选路径上的电压吗? 似乎无法将路径上的信号拉至低电平存在问题。  

    这些是相当基本的测试、但我在所选路径打开与关闭的情况下运行了测试、其中我在 D 引脚上留下了1V 输入、并关闭了 S4路径并选择了 S0。 信号已正确隔离。  



    在 Dpin 为1V 且 S4路径打开/选择的情况下、正如预期的那样、输入跟随输出。



    如果所选路径显示的是20mV、如示波器中所示、这是因为某处存在20mV。 但是、原理图并未显示出有助于识别可能发生的情况的大量信息。 这些都只是传感器馈送到 ADC 吗? 线路上是否有上拉/下拉电阻器?

    他们是如何对此进行测试的? 他们是否使用内部电路板、是否尝试更换芯片以查看单个芯片是否存在问题?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    [引用 userid="409034" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1028870/tmux1308-q1-is-is-larger-than-datasheet/3807017 #3807017"]如果选择路径时查看源极到漏极的电压、则这不会是导通泄漏测试。

    n‘t 我们无法选择 is (on)=△Vout/Rs 来计算 IS (on)、我们如何测量 IS (on)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    我的评论针对发送的特定波形。 漏极引脚上似乎发生了一些偏置(它变为高电平然后返回低电平)。 对于 IS (on)、D 引脚悬空。 如果电流有一条路径通过开关、则不会发生泄漏、这更是信号路径的一个特性。 该电流会对任何泄漏电流进行过功率、因此很难正确测量。  
    当我们确定泄漏的特征时、通常使用皮安表进行精确测量、而不是测量电阻器上的压降。

    [引用 userid="377196" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1028870/tmux1308-q1-is-is-larger-than-datasheet/3806021 #3806021"]在右侧的图8-3中、无需添加 Vd... 为什么数据表参数具有 Vd?[/quot]

    Vs = Vd、因此命名无关紧要。 这只是为了涵盖 ID (on)和 IS (on)

    客户是否使用数据表中提供的值运行测试并查看结果? Vs = 0.66V 或2.64V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    是的、客户将0V 更改为1V 以进行测试也是(ON)。

    RS=100k,Vref=1.0V,温度为65℃,变量为 Vs (Rs 电压)。

    Rs 电 压

    △Vout/mV

    Rs=100k Ω

    是/uA

    0

    61.531.

    100

    0.61531

    50

    63.117

    100

    0.63117

    100

    57.515

    100

    0.57515

    150

    57.715

    100

    0.57715

    200

    51.795

    100

    0.51795

    250

    42.321.

    100

    0.423221

    300

    35.403.

    100

    0.35403

    350

    24.307.

    100

    0.24307

    400

    12.71.

    100

    0.1271.

    450

    1.164.

    100

    0.01164.

    500

    -14.897

    100

    -0.14897

    550

    -39.376

    100

    -0.39376

    600

    -57.771

    100

    -0.57771

    650

    -80.305

    100

    -0.80305

    700

    106.282.

    100

    -1.06282

    750

    128.505

    100

    -1.28505

    800

    -153.719

    100

    -1.53719

    850

    -188.735

    100

    -1.88735

    900

    -216.93

    100

    -2.1693

    950

    -250.29

    100

    -2.5029

    1000

    -280.373

    100

    -2.80373

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    我在实验中对具有上述变化 Rs 的器件运行了相同的测试、并获得了不同的结果。 我使用了一个62k 电阻器、因为它是我唯一可用的接近100k 的通孔电阻器、但该电阻器不会影响泄漏。 除此之外、设置是相同的、结果如下所示

    Rs 电 压 △Vout/mV RS=62kOHM 是/uA
    0 0.003. 62. 4.83871E-05
    50 0.003. 62. 4.83871E-05
    100 0.004. 62. 6.45161E-05
    150 0.004. 62. 6.45161E-05
    200 0.005% 62. 8.06452E-05
    250 0.005% 62. 8.06452E-05
    300 0.006. 62. 9.67742E-05
    350 0.006. 62. 9.67742E-05
    400 0.006. 62. 9.67742E-05
    450 0.006. 62. 9.67742E-05
    500 0.007. 62. 0.000112903
    550 0.007. 62. 0.000112903
    600 0.007. 62. 0.000112903
    650 0.007. 62. 0.000112903
    700 0.007. 62. 0.000112903
    750 0.007. 62. 0.000112903
    800 0.008. 62. 0.000129032
    850 0.008. 62. 0.000129032
    900 0.008. 62. 0.000129032
    950 0.008. 62. 0.000129032
    1000 0.008. 62. 0.000129032


    如您所见、结果显示泄漏电流小于1nA。 此处需要注意的是、这是在室温下、因此结果将比客户使用的65°C 更好。 这些结果与我们在室温下的 ON 泄漏的数据库结果保持一致。  

    我浏览了我们的数据库、并获得了测试结果、其中 Vs 为1V、Vcc = 3.3V、导通泄漏为85C。 这些结果还表明导通泄漏电流处于数十 nA 的水平。  

    我不知道他们为什么看到他们所看到的内容,但我在下面有一些笔记和想法,我之前提到过,这些可能有助于我们弄清这一点:

    您提供的 s4被拉至20mV 的波形看起来好像它们实际上是通过8个通道进行选择、误差仅发生在通道4上。 每次选择开关时、似乎都有一个瞬态。 不过、之前曾说过、这种情况发生在所有通道上。 您能否确认所有通道是否显示相同的行为?

    同样、是否更换过芯片? 这可能会损坏单个芯片、因此请查看是否是芯片问题或布局问题。

    最后、在 S4波形上、D 具有偏置。 在测试 IS (on)时、D 应该悬空、因此我不确定实际尝试在这里显示的是什么、此外信号并未全部下拉。 从原理图中可以看到、线路上似乎只有一个传感器馈送到 ADC。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    一段时间后、我没有听到您对此进行讲解、因此我将继续并关闭此主题。 如果需要任何其他支持或您对此有任何其他疑问、请立即重新打开。

    谢谢!
    Rami