This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157DCKR:引脚1对地短路

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1030152/sn74lvc1g3157-sn74lvc1g3157dckr-pin1-short-to-gnd

器件型号:SN74LVC1G3157

各位专家、您好!

      下面是原理图。 最近、我们遇到了几个异常情况、分析后发现该器件的引脚1对地短路。  您能帮您检查是否存在问题吗?  

此外、根据读取的数据表、 S 引脚似乎需要一个特殊的电路。  但通过使用该器件检查 TI 自己的参考设计、该器件也不包含该特殊电路。  您是否会建议此电路

必要。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图不可读、不显示连接到引脚1的内容。

    此类损坏的最可能原因是负电压超过绝对最大额定值。

    S 引脚不需要特殊电路。 图13显示了一个可能与您的应用无关的示例应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享此原理图! 您能帮助我了解在运行期间施加到每个引脚的电压电平吗? 例如、A/B1/B2引脚上的 VDD 电平和输入电压是多少? 我还注意到 B1引脚已接地、并且有一个电阻器。 限制此电流是否足以符合128mA 的绝对最大额定值?

    最后、S 引脚上的电路只是控制 S 引脚的一个示例应用、该引脚控制关闭的开关。 该引脚只需"高"或"低"电压即可切换。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们上次回复后大约2周。 我现在将关闭此主题、但如果您想继续此对话、请随意重新打开。

    谢谢!

    Bryan