This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7219:TMUX7219

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7219, TPS2H000-Q1, TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1030532/tmux7219-tmux7219

器件型号:TMUX7219
主题中讨论的其他器件: TPS2H000-Q1TPS1H100-Q1

尊敬的制造商:

我一直在项目中使用 TMUX7219、其行为符合我在大多数信号中的需求。 但是、我需要另一个、以获得更大的电流。  对于28V 电源输入、TMUX7219可管理直至330mA 的电流、而我需要另一个可管理1A 电流的电源输入。  

请帮帮我。 你有这样的东西吗?

非常感谢。  

此致、  

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是信号开关、而不是电源开关。

    电源多路复用 器的电压不能高达28V。但有 TPS2H000-Q1等高侧开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我们目前没有能够提供28V 和1A 电流的集成电源多路复用器。

    如果您正在寻找高侧开关(单输入、单输出28V 和1A)、我建议使用 TPS1H100-Q1等器件。

    谢谢、

    Shreyas