This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A623157:可用作 I2C 开关吗?

Guru**** 2613415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX154E, TS5A623157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1029715/ts5a623157-can-be-used-as-i2c-switch

器件型号:TS5A623157
主题中讨论的其他器件:TMUX154E

大家好、

 TS5A623157是否可用作 I2C 多路复用器开关? 客户希望 TMUX154E 与 I2C 多路复用器开关具有相同的功能。 如果可以、您可以帮助评论吗?

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    在推荐更换部件之前、我想了解有关具体应用的更多信息。 系统中提供了什么电源轨、您使用的 I2C 协议的电压电平是多少? 此外、I2C 的工作带宽是多少?

    TMUX154E 是一款超轨器件(这意味着输入电压可能大于电源电压)、并且还具有断电保护功能。  TS5A623157没有断电保护功能、也不支持超出电源轨运行。

    如果您可以回答我的上述问题、我可以帮助为您的用例提供更好的建议。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    I2C 多路复用器电源电压3.3V、I2C 电压电平3.3V、通信速度400kHz。 仅 当 TS5A623157 电源电压为该电压时、才会出现 I2C 信号。  TS5A623157 寄生电容为14.5pF、远小于 I2C 规范要求400pf。

    基于此、您能不能帮助检查一下  

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    鉴于这些要求、我建议使用 TS5A23159、这也是一款2:1x2通道多路复用器、可支持您正在使用的 I2C 通信协议、并具有断电保护功能、如 TMUX154E。 还具有足够的带宽来支持此 I2C 应用。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan