This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:MIPI 通道2Gbps

Guru**** 2612065 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1029968/tmux646-mipi-lane-2gbps

器件型号:TMUX646

大家好、

TMUX646每条线路是否支持2Gbps 的 mipi 信号? 带宽和线速之间的关系是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    TMUX646应能够满足此要求、因为其额定频率高达6GHz。 对于带宽与数据速率、我们 这里有一个常见问题解答 、其中介绍了我们器件这两种规格之间的差异。

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢!

    Bryan