This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A-Q1:当 VCC 低于2V 时、器件的导通电阻是多少? 它是否仍能通电并工作?

Guru**** 2613945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1029859/sn74lv4051a-q1-what-s-the-device-on-resistance-when-vcc-is-below-2v-can-it-still-power-up-and-work

器件型号:SN74LV4051A-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUX1308-Q1

大家好、

我的客户询问、当 VCC 为1.8V 电源时、我们的器件是否仍能正常工作、尽管 DS 提到建议的电源电压介于2-5.5V 之间。

数据表注释中提到、较低的 VCC 可能会影响导通电阻、任何反馈在1.8V 电源电压下、它可以具有多大的电阻?

是否有低于1k 欧姆的估算范围? CAN 器件仍然工作/

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    不建议在建议的工作电压范围(在本例中为2V 至5.5V)之外使用我们的器件。 我们没有超出此范围的参数数据、因此我们无法提供与1.8V 条件相关的任何类型的数据。

    它在1.8V 电压下工作吗? 我会说它可能会在某种程度上运行、但如果电源发生任何波动、它可能会完全关闭器件或无意中切换逻辑。 因此、我不建议在该电压下使用它、因为需要有足够的裕度来避免这种情况。

    作为替代方案、我建议查看 TMUX1308-Q1、因为它可以满足您的应用需求。

    谢谢!

    Bryan