主题中讨论的其他器件:TMP107
我们有一个2 * 1:16多路复用器器件、可与传感器通信并读取电池电压。 在测量电池时、我们有一个直列式电阻器来防止过流消耗、过流消耗在过去引发了多个多路复用器。 在一组仅用于与传感器(DS18B20和 TMP107)通信的全新多路复用器上、我们看到这些多路复用器有时会随机停止工作、需要经常更换。 我们有多路复用器、即使在 EN 线被拉低时、也会立即打开所有开关、有时单通道会中断、多路复用器将变得无用。 我们是否可以采取措施来消除此多路复用器的故障率?
它的供电电压为3.3V、传感器逻辑也为3.3V、通信线路通过所有通道上的10K 电阻器上拉至3.3V。 测量电池时、多路复用器切换到5V 电源、电池永远不会超过4.2V。
所附图片显示了通道1上的 EN 线以及主器件在通道3上传输到从器件3的数据。 数字波形显示在顶部、模拟波形显示在底部。 我发送了一张坏的复用器照片和一张刚更换过的工作复用器照片。 断开的多路复用器在通道3上有一条消息、该消息在断开的多路复用器上传播到通道3上的16条消息。
多路复用器的输入电源上有一个0.1uF 的电容器、并且通过10k 电阻器将 EN 线路拉至低电平。