This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 下表所需的 IC。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC32A, SN74LVC08A, SN74LVC1G97, SN74HCS595, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1029481/required-ic-for-below-table

主题中讨论的其他器件:SN74LVC32ASN74LVC08ASN74LVC1G97SN74HCS595TCA9555

你(们)好。

 对于一个应用、我希望将 IC 用于下表。

D logic0 逻辑1 逻辑2 输出1 输出2 输出3 输出4 输出5 输出6. 输出7 输出8.
0/1个 0 0 0 0/1个 0/1个 0/1个 0/1个 0/1个 0/1个 0/1个 0/1个
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

您能为此推荐 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有此功能的单个器件。

    如今、这将通过微控制器实现。

    您需要什么电压和速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想保存 MCU 的引脚、这就是我问它的原因。 您能为我提供更好的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要通过使用逻辑门解决此问题、则必须单独获取每个输出。

    例如、output1 只有一种状态、输出"高电平"、即 D 为高电平、而其他3个输入为低电平。

    从卡诺图中、结果如下所示:

    图片来源: http://www.32x8.com/var4.html

    此处显示了直接解决方案-但是、您可以使用简化的解决方案、其中包含用于逻辑[0-2]的3输入或非门、输出进入2输入、另一个输入连接到 D 输入。

    对其他7个输出中的每个输出进行类似的分析、即可为您提供所需的完整逻辑电路。 最终、只  需反转所有4个输入、然后使用8个输入信号来控制与门阵列、这可能是最简单的(从设计角度而言)。 不过、您最终会得到相当多的门、并且微控制器的成本将比所有这些器件低得多/并且所需的布板空间也大得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可通过3×SN74LVC32A、1×SN74LVC08A 和1×SN74LVC1G97来实现。 这很值得吗?

    如果您可以更改输入信号、则可以使用 SN74HCS595等移位寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个好主意 Clemens --如果你已经在系统中有一个 MCU,并且 I/O 引脚不够,那么你可以使用移位寄存器和软件来增加 I/O 的数量。

    我们有几个视频展示了这种方法的工作原理:  

    https://training.ti.com/TLM-APP-GPIOInputExpansion

    https://training.ti.com/tlm-app-gpiooutputexpansion 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我得到了答案,我将使用 I/O 扩展器 IC TCA9555。 感谢您的支持。