This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74TVC3306:如果 B 侧在 A 侧之前上电、A 侧是否有电压?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1029276/sn74tvc3306-if-b-side-powers-up-earlier-than-a-side-will-a-side-has-voltage

器件型号:SN74TVC3306

大家好、

下面是我客户的原理图。 他们想知道 B 侧是否比 A 侧提前上电、A 侧是否有电压? 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小电流将流入 B1和流出 A1。 因此、MAC_1V8可以部分加电。 为了防止这种情况发生、您必须下拉栅极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    他们能否使用以下电路来避免 MAC_1V8 部分上电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;开漏驱动器适用于 EN。