This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A9411:断电时的阻抗路径?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A63157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1028606/ts5a9411-impedance-path-when-powered-off

器件型号:TS5A9411
主题中讨论的其他器件:TS5A63157

当器件未通电时、COM 到 NC 的连接是建立的(低阻抗路径)还是 COM 没有连接到 NC 或 NO (两个高阻抗路径)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregory、

    当芯片未通电时、实际上没有定义的状态、因此无法保证从输入到输出的隔离。
    芯片本身的使用方式不应在未通电时将信号施加到 I/O 路径。 这将超过模拟电压输入的绝对最大额定值(-0.3V 至 VCC +0.3V)、这将损坏芯片。  
    您可能正在寻找具有断电保护功能的器件。 TS5A63157 是一个具有断电保护功能的类似选项。 本数据表中将其称为"关断模式下的隔离"。  
    请告诉我这是否符合您的需求

    谢谢、
    Rami