This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:是否有电容较低的电流解决方案?

Guru**** 2613945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1027880/ts3a27518e-is-there-a-current-solution-with-lower-capacitance

器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

尊敬的团队

TS3A27518EPW 是否有任何其他具有较低电容且引脚对引脚兼容的多路复用器开关?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、

    我们没有适用于 TS3A27518E 的 P2P 兼容解决方案。 我们不会有另一个6通道2:1器件。 如果您希望减小电容、2引脚解决方案将是最佳选择。 2 x TMUX1574可提供相同的功能、具有相似的 R-on 和更低的导通电容(4pF 与21.5pF 典型值)

    谢谢、
    Rami