This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q16244:输入二极管保护

Guru**** 2379520 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q16244
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1027150/sn74cb3q16244-input-diode-protection

器件型号:SN74CB3Q16244

你(们)好

您能否帮助检查  SN74CB3Q16244引脚是否具有内部二极管保护结构?

客户发现 D/S "方框图"部分中存在"内部二极管保护"、但 对于 SN74CB3Q16244 D/S 则不显示这种情况。

如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有从接地端到 I/O 和控制引脚的二极管、但引脚与 VCC 之间没有二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    请参阅以下内容:

    正如 Clemens 提到的、有从接地到 I/O 或控制引脚的二极管、但没有从 VCC 到 I/O 或控制引脚的二极管。 您可以使用数据表中的绝对最大值表来判断-因为大多数器件将针对 ESD 二极管何时开始导通的情况规范最大钳位电流。 在这个器件上、针对 I/O (I_I/OK)和控制输入(I_IK)的钳位电流被列出的条件是当输入电压为负时。 这意味着从输入到 VCC 没有二极管。  


    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、克莱明  

    感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Parker  

    非常感谢您对此案例的支持、我对此非常清楚。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    欢迎您的到来! 如果您需要任何其他信息、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson