This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找 CAN 开关 IC

Guru**** 2613935 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1209, TMUX6209, TMUX7209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1026575/looking-for-can-switch-ic

主题中讨论的其他器件:TMUX1209TMUX6209TMUX7209

您好!

你好。 我有一位客户需要 CAN 开关 IC。 我希望你能帮助他找到一个适合他的愿望的地方。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我需要一个 CAN 开关 IC。 我试图在 TI 网站上找到、但没有成功。 我没有器件型号。 我的要求是、我有 CANH 和 CANL 信号、我应该能够将这两个信号与 多个 IC CANH 和 CANL 信号连接起来、例如去复用

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我有点困惑客户到底在寻找什么、因为 CAN 是多点接口、所以您不需要多路复用器/开关。

    但是、您是否可能有一个方框图、说明他们如何尝试实现它、其中包括以下信息:

    1.交换机配置(1:1、2:1、4:1、8:1或其他)(如果需要更高的配置、通常是多芯片解决方案、我们也有一些16:1)

    2、通道数量(我假设2个通道是差分通道、但根据配置有一些不同的选项)

    多路复用器可用的电压电源

    4..接地开关输入端的最大信号电平- 这应该包括差分电压和共模-因为通常、多路复用器本身只关心接地端的电压、而不是专门关注共模

    5.连接图-可以是超级基本的,没有太多细节-只是更高级别的是,CAN 信号也被切换。

    我认为您在绝大多数 CAN 系统中不需要多路复用器、因为它们是多点系统、 但是、如果应用中需要该开关、您能否提供上述信息、以便我了解我们可以建议哪些开关-因为我们确实有可以处理 CAN 协议的开关-但取决于系统要求和开关需要执行的操作 系统内的器件将决定我们是否适合特定应用。

    请告诉我以上内容、 我将了解我们是否有合适的解决方案。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    你(们)好 我已附上方框图供您参考。 您能否基于此建议 IC。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我们可能有一些选择。  

    在5V 电源下、我们目前只有接受/传递 高达5V 的接地端的器件。 有时、CAN 信号可能具有更高的共模电压、这会导致输入高于0V - 5V 范围-即使信号的差分部分是如此。 因此、需要对可能的更高总线电压进行补偿。 CAN 收发器有很多时间可以使用3.3V 或5V 电源来处理这些高共模、但目前我们没有 可以使用的多路复用器。

    话虽如此、我们有两种解决方案的潜在途径-  

    使用额定电压为5V 的多路复用器、但需要使用外部电路来处理共模电压、这会导致多路复用器超出规格以防止损坏。

    如果这是您要选择的路径、而不是像 TMUX1209这样的4:1、2通道器件。 它可以接受0V 并传递到 VDD、并且可以处理 CAN 的带宽要求。  它有三个控制引脚(两条选择线路和和使能引脚)。 它还具有低导通电阻、这一点很重要、因为 CAN 具有低阻抗终端。  

    但是、如果在5V 开关之前无法解决更高的共模电压-则我们的下一个选择是更高的电压开关。 TMUX6209和 TMUX7209 (2通道4:1中压多路复用器)等器件与较高电压电源(例如+/- 15V)搭配使用时、它们将能够处理共模电压和差分电压。 对于这些器件也要使用、它们需要使用更高的电源电压、因为在较低的电源下、它们将具有更大的电阻。 因此、该解决方案的优势是不会更改 CAN 信号链、多路复用器可以处理它、 问题在于、您需要更高的电压电源、以确保器 件不仅能够处理可能的共模、还能保持其通道参数的最佳状态、从而确保数据在传输过程中不会丢失。

    这些器件将 CAN_H 和 CAN_L 信号切换为4个可能选项中的1个。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    "多路复用器 TMUX1209是否也支持 CAN FD?" 如果不能、请建议使用可支持 CAN 和 CAN FD 的多路复用器。"

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    TMUX1209是一款无源开关、与协议或数据无关。 它只关心电压、电流和温度要求不被违反-因此对于1209、这意味着它可以将0V 传递到 VDD、并且最大 VDD 为5.5V。 它可以传递最大电流+/-30mA。 正如我在上面所说 的那样、如果接地电压 w.r.t 从未超过5.5V、1209将工作、并且不应超出由于 CAN 总线的低差分信号电平而产生的电流。  

    对于应用本身-您需要注意带宽-考虑到 CAN 具有非常低的数据速率、125MHz 带宽可以处理它。

    上面列出的选项是最适合应用的选项。

    最棒的

    Parker Dodson