This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442 EVM CAN 端口

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1027497/am6442-evm-can-port

主题中讨论的其他器件:AM6442

am6442核心 ifconfig 打印:

CAN0:标志= 128  MTU 16 公制1
       unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
       RX 数据包0 字节0 (0.0 B)
       RX 错误0 丢弃0 超限0 帧0
       TX 数据包0 字节0 (0.0 B)
       TX 错误0 丢弃0溢出0 载波0 冲突0
       器件中断36  

CAN1:标志= 128  MTU 16 公制1
       unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
       RX 数据包0 字节0 (0.0 B)
       RX 错误0 丢弃0 超限0 帧0
       TX 数据包0 字节0 (0.0 B)
       TX 错误0 丢弃0溢出0 载波0 冲突0
       器件中断38  

但两个 CAN 端口由 MCU 控制,如何控制内核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定如何回答您的问题。  您显示的输出来自在 A53上运行的 Linux。 请描述您正在尝试做什么吗?

    谢谢、此致、

    Schuyler